Comment cacher son compteur électrique ?
Le compteur électrique est généralement placé dans le garage ou la buanderie, mais il est aussi possible de le trouver dans une entrée ou un couloir.
Pour une question de sécurité mais aussi d’esthétique, on a bien souvent envie de cacher les différents modules et disjoncteurs qui le composent.
Pour cacher son compteur électrique, il existe pour la platine disjoncteur d’abonné ERDF + compteur électronique monophasé un accessoire idéal : une porte !
Comment cacher simplement son compteur électrique ?
Les tableaux électriques de la gamme Drivia peuvent être équipés de portes blanches ou transparentes.
Ces portes permettent ainsi de :
- rendre plus discrets les tableaux électriques
- augmenter l’indice de protection (IP)
La porte Drivia rend votre compteur complétement invisible tout en vous permettant un accès rapide en cas de besoin.
Trouver un spécialiste
Vous souhaitez faire installer un tableau électrique chez vous ? Pensez à notre réseau d’électriciens certifiés ! Trouvez près de chez vous un professionnel qui vous conseille et trouvez la solution la plus adaptée à votre besoin.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un disjoncteur de branchement et où se trouve-t-il ?
Le disjoncteur de branchement est l’autre nom donné au disjoncteur d’abonné, ou disjoncteur général. Il vient se placer en amont du tableau électrique et endosse plusieurs rôles, dont celui de dispositif de protection pour l’ensemble de l’installation électrique.
Le disjoncteur... En savoir plus
Quelle porte choisir pour mon tableau électrique ?
Les tableaux électriques Drivia permettent l’ajout d’une porte de la même gamme, un gage d’esthétisme et de solidité dont il serait dommage de se passer. Si le coffret est placé dans une pièce à vivre, la porte blanche lui confère un aspect moderne et design qui le fond avec... En savoir plus
Quel tableau électrique choisir pour rénover son installation ?
Legrand vous propose deux options : un tableau électrique à équiper entièrement ou un tableau électrique comportant déjà des dispositifs de protection (pré-équipé). Le tableau électrique est le centre névralgique de votre installation, il est donc important de le choisir avec... En savoir plus
Comment dimensionner un tableau électrique ?
Le choix de la dimension d’un tableau électrique repose avant tout sur la taille du logement à équiper (type) et doit respecter le minimum imposé par la norme NF C 15-100 qui précise les protections nécessaires pour chaque habitation. La norme précise également que 20 % des... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.