Combien de disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel ?
La norme NF C 15-100 fixe à 8 le nombre maximum de disjoncteurs divisionnaires sous un même interrupteur différentiel. Elle impose aussi de respecter soit la règle de l’amont, soit la règle de l’aval.
Connaître les points clés de la norme NF C 15-100
Les disjoncteurs divisionnaires doivent être répartis sous au moins 2 interrupteurs différentiels de sensibilité de 30mA.
Un interrupteur différentiel de Type AC et un de Type A sont obligatoires par habitation. Cela représente un maximum de 16 circuits suivant les règles définies ci-après.
Connaître les différents types d’interrupteurs différentiels
Il existe 3 types d’interrupteurs différentiels :
- type AC : protège contre les courants de défaut à composante alternative.
- type A : protège comme un Type AC + protège contre les courants de défaut à composante continue. Il protège en priorité les circuits plaques de cuisson, lave-linge et prise de recharge de véhicule électrique.
- type F : même protection qu’un Type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs. Il est adapté à protéger les circuits congélateur ou matériel informatique.
La règle de l’amont
L’intensité de chaque interrupteur différentiel doit être supérieure ou égale au calibre du disjoncteur d’abonné.
Si votre disjoncteur d’abonné est réglé sur 45A et que le calcul de règle de l’aval dépasse les 40A, alors il vous faudra opter pour des interrupteurs différentiels de calibre 63A.
La règle de l’aval
Sur une même rangée du tableau, l’intensité de l’interrupteur différentiel doit être supérieure ou égale à :
- 1 fois la somme des intensités des disjoncteurs alimentant les circuits chauffage électrique, chauffe-eau et prise de recharge de véhicule électrique
- + 0,5 fois la somme des intensités des disjoncteurs des autres circuits
Exemple de calcul de la règle de l’aval
Dans cet exemple, nous avons positionné un disjoncteur de 20A pour le circuit convecteurs, un disjoncteur de 16A pour le circuit prises et un disjoncteur de 10A pour le circuit éclairage.
Les circuits chauffage, chauffe-eau ou recharge de véhicule électrique compte pour l’intensité du calibre du disjoncteur du circuit.
Les autres circuits sont comptés à la moitié de l’intensité du calibre des disjoncteurs.
Nous aurions pu aussi mettre un disjoncteur 20A pour les prises et 16A pour l’éclairage : 20A + 10A + 8A = 38A
Tutoriels
Explorez le logiciel par module
- Je teste le fonctionnement de mes interrupteurs différentiels
- Comment installer un interrupteur différentiel dans mon tableau électrique
Besoin d’aide ?
La tâche à réaliser semble plus compliquée que prévue ou vous n’avez pas le temps de vous en occuper ?
Faites appel à l’un de nos électriciens certifiés près de chez vous. Celui-ci sera en capacité de vous réaliser tout travaux de nature électrique dans le respect de la norme d’installation NF C 15-100.
Questions fréquentes
Combien de disjoncteurs brancher sur un interrupteur différentiel 40 A - 30 mA ?
La norme NF C 15-100 donne des indications précises sur le nombre de circuits, donc de disjoncteurs, que vous pouvez raccorder sur un interrupteur différentiel 40 A - 30 mA. Mais avant toute chose, il s’agit de bien comprendre ce que sont un disjoncteur et un interrupteur différentiel de ce... En savoir plus
Combien de disjoncteurs par interrupteur différentiel 63 A ?
Chaque disjoncteur assure la protection du circuit qui lui est raccordé contre les surcharges et les court-circuits.
Le nombre maximum de disjoncteurs par interrupteur différentiel est défini dans la norme NF C 15-100. En savoir plus
Combien faut-il mettre d'interrupteurs différentiels dans une maison ?
Les interrupteurs différentiels ont un but précis : protéger les occupants de la maison contre les chocs électriques. C’est pourquoi ils doivent être installés dans le tableau électrique. La norme N FC 15-100 nous donne des indications précises pour savoir combien sont nécessaires.
Comment doit-on brancher un interrupteur différentiel de 30 mA ?
La norme N FC 15-100 préconise l’installation d’au moins deux interrupteurs différentiels de 30mA dans tout logement, afin de sécuriser l’installation électrique. Mais qu’est-ce qu’un interrupteur différentiel 30mA ? Et comment effectuer son installation ?
Deux interrupteurs... En savoir plus
Quel interrupteur différentiel choisir ?
Les interrupteurs différentiels protègent les personnes contre les courants de fuite. Un courant de fuite survient si l'isolation d'un appareil électrique ou si la mise à la terre est défectueuse. Au-delà d'une certaine intensité électrique, le courant de fuite devient dangereux. Les... En savoir plus
Quel interrupteur différentiel choisir pour un chauffage électrique ?
Au moment de choisir votre interrupteur différentiel pour protéger le circuit associer à votre chauffage électrique, vous vous demandez lequel est le mieux adapté. Faut-il opter pour un différentiel de type AC ? Ou de type A ? Sous quel interrupteur différentiel raccorder les circuits... En savoir plus
Comment marche un interrupteur différentiel ?
L’interrupteur différentiel a pour but de protéger les personnes dans l’habitation contre les risques électriques en coupant le courant en cas de défaut d’isolement sur les circuits auxquels il est relié. Il vient en complément du disjoncteur divisionnaire qui, lui, protège les... En savoir plus
Quel interrupteur différentiel pour une piscine ?
La norme NF C 15-100 impose l’installation d’interrupteurs différentiels de 30 mA dans le tableau électrique. Cela concerne également les installations autour de la piscine. Toutefois, il est possible d’améliorer la protection des personnes autour de la piscine avec un interrupteur... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.