Logement connecté
voir vidéo ▶Thermostat Modulant Intelligent Netatmo : plus de précision pour gérer le chauffage connecté
Découvrez le Thermostat Modulant Intelligent Netatmo qui permet de contrôler la température de l’eau de la chaudière, avec plus de précision et à tout moment. Votre client y gagnera en confort et en économie d’énergie. Ce thermostat connecté fonctionne uniquement avec les chaudières modulantes OpenTherm ou à accumulation. Sans fil, il s'installe aussi bien en chantier neuf qu'en rénovation.
Avant de pouvoir installer le Thermostat Modulant Intelligent Netatmo, vous devez vous assurer que votre client dispose bien d’une chaudière compatible, peu importe l’énergie qu’elle utilise (gaz, fioul ou bois). Rendez-vous sur le site check.netatmo.com pour vérifier la compatibilité du thermostat modulant avec une chaudière OpenTherm, à accumulation et modulante. Bien évidemment, votre client doit également disposer d’une connexion internet Wi-Fi.
Le Thermostat Modulant Intelligent Netatmo est livré dans un pack qui comprend tous les éléments nécessaires à son installation sur une chaudière OpenTherm compatible. Il suffit de fixer et de câbler le relais et l'adaptateur chaudière pour permettre au thermostat sans fil de communiquer avec la chaudière grâce à la connexion Wi-fi du logement.
Le Thermostat Modulant Netatmo est dit « intelligent » car il se contrôle à distance via l’application Home + Control depuis un smartphone ou une tablette. Ainsi, où qu'il soit, votre client peut par exemple relancer le chauffage avant d’arriver à son domicile. Une fois à la maison, il peut reprendre le contrôle de son chauffage depuis la commande manuelle classique ou par la voix.
Avec le Thermostat Modulant Intelligent Netatmo, il est aussi possible de contrôler son chauffage par la voix. Compatible avec l’environnement Apple Home, votre client peut simplement exprimer sa commande à haute voix pour que le thermostat intelligent s'exécute.
La fonction Auto-Adapt optimise le fonctionnement du chauffage selon la météo et les caractéristiques thermiques de la maison. Grâce à la technologie OpenTherm, le Thermostat Modulant Netatmo fait varier lui-même la température de l'eau du circuit de chauffage, pour garantir une température précise voulue au bon moment. Un réel confort pour vos clients.
Le Thermostat Modulant Netatmo est compatible avec la plupart des chaudières OpenTherm, à accumulation et modulantes, quelle que soit l'énergie employée (gaz, fioul ou bois). Ainsi le thermostat régule la production d'eau chaude sanitaire via un planning dédié. En cas de changement de routine, votre client pourra activer ou désactiver la production d'eau chaude et ajuster la température à distance depuis son smartphone.
Grâce aux plannings de chauffage personnalisés, créés depuis Home + Control, votre client pourra chauffer sa maison selon son rythme de vie. Imaginons qu’il s’absente de son domicile de 9 h à 18 h du lundi au vendredi, le thermostat active le planning semaine programmé : il baisse le chauffage après son départ et le remonte avant son retour. Pour des absences prolongées, le thermostat dispose de deux modes supplémentaires : Absent et Hors-gel.
Vous pouvez compléter le système de chauffage de votre client en associant le Thermostat Modulant Netatmo avec les Têtes Thermostatiques Intelligentes additionnelles. Compatibles avec 90 % des radiateurs à eau du marché, ces têtes thermostatiques activent elles-mêmes la chauffe d’un radiateur. Il n’y a plus qu'à programmer la température désirée pièce par pièce pour garantir un confort optimal et une température ambiante adaptée aux besoins de votre client.
Via le protocole OpenTherm, le Thermostat Modulant Intelligent Netatmo communique avec la chaudière. Grâce à la fonction Auto-Care, le thermostat intelligent indique à votre client quels sont les problèmes détectés : anomalie sur la chaudière, piles faibles du thermostat, etc. De quoi rassurer votre client et éviter des déplacements inutiles pour vous. Résultats : un gain de temps et des économies.
Designé par Philippe Starck, le Thermostat Modulant Intelligent Netatmo s’adapte à tous les intérieurs. Grâce à son faible encombrement, votre client peut poser le thermostat où bon lui semble : sur la console dans l’entrée, sur le bout de canapé dans le salon, sur l’étagère dans la chambre. Livré avec 4 adhésifs de couleurs différentes, le thermostat intelligent se fond dans le décor.
Vidéos
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.
Contacter un responsable commercialÊtes-vous sûr de vouloir vous déconnecter ?
Importer une liste
Importer une liste générée depuis un logiciel Legrand. La liste doit être au format legrand (ECAT, CSV)
Votre liste est en cours d'importation.
Veuillez patienter
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Êtes-vous sûr de vouloir retirer des favoris
{{name}} ?
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la liste ?
{{name}}
Êtes-vous sûr de vouloir retirer ce produit de votre liste de matériel ?
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Chargement en cours...
Votre liste de matériel est en cours de conversion
en fichier PDF.
Elle se téléchargera dans quelques instants.
Veuillez ne pas fermer cette fenêtre avant le début du téléchargement.
Partagez votre liste de matériel avec un responsable commercial Legrand et soyez recontacté
Le dossier technique est en cours de génération.
Il se téléchargera dans quelques instants.
Veuillez ne pas fermer cette fenêtre avant le début du téléchargement.
Le dossier technique vous a été envoyé par mail.
Partagez votre liste de matériel avec un responsable commercial Legrand et soyez recontacté
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
Ajouter une nouvelle liste
Dupliquer la liste {{name}}
Renommer la liste {{name}}
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la liste {{name}}?
error
Exporter la liste {{name}}
Choisissez votre format de téléchargement
Exporter au format legrand (ecat) Obtenir pour transférer dans un logiciel LegrandÊtes-vous sûr de vouloir supprimer l'adresse {{name}}?
Ajout d'une nouvelle adresse
Renseigner les champs ci-dessous
Mise à jour d'une adresse
Renseigner les champs ci-dessous
Conditions générales d’utilisation